This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF372017:TRF372017的 VCO 增益

Guru**** 2925110 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF372017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/834398/trf372017-vco-gain-of-trf372017

器件型号:TRF372017

您好,

 TRF372017的 VCO 增益值是多少? 我在数据表中找不到它。

谢谢你

 

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该信息位于 PLL 环路滤波器计算器 的默认设置中:http://www.ti.com/lit/zip/slcc002。  Windows 7操作系统支持此软件。  我无法在 Windows 10中打开它、因此无法为您提取值。  当我访问 Windows 7计算机时、我将在此处查找值文章。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我终于找到了一台 Win7计算机来安装该软件。  环路滤波器计算器的 Kvco 为:45MHz/V

    -RJH