This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX8410L:使用频率为10.4GHz 的器件

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX8410L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/829721/lmx8410l-using-the-part-at-10-4ghz

器件型号:LMX8410L

最大射频输入频率指定为10GHz。 如果射频和 LO 频率为10.4GHz、我可能会看到性能下降了多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LMX8410L 的工作频率范围高达12GHz、噪声系数略有下降、 降至1dB 至2dB。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Liam

    感谢您的快速响应。 我还有一个问题。

    如何定义电压增益? 是 单端还是单端到差分?

    谢谢

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken 您好、

    电压增益为单端到差分。

    73、
    Timothy