This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7686:AFE7686不平衡变压器?

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7686

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/833902/afe7686-afe7686-balun

器件型号:AFE7686

戴尔

我们将使用 AFE7686处理900Mhz 至2100Mhz 的情况。

您是否有推荐的900Mhz 至2100Mhz 范围内的 Balun 产品?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    TXDAC 输出可支持宽带宽。 请参阅器件型号 TCM3-452-1+

    对于 RXADC、您可以参考器件型号 TCM2-672+。 它们的低侧为1700MHz、但我们也获得了良好的800MHz 结果。 您可以联系微型电路以获得额外的2:1平衡-非平衡变压器建议。

    -Kang