This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF370417:如何将 DAC38RF83 (电压输出)连接到 TRF370417。

Guru**** 2538580 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF83, TRF370417, DAC39J84, TIDA-01435

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/833382/trf370417-how-to-connect-dac38rf83-voltage-output-to-trf370417

器件型号:TRF370417
主题中讨论的其他器件:DAC38RF83DAC39J84

你(们)好

我在 系统中使用 DAC38RF83作为 IQ 调制源。

我未能成功了解如何将 DAC 连接到 TRF370417。

DAC38RF83的输出为电压、这不同于输出为 电流的其他 DAC (如 DAC39J84)。

可以帮我解决这个问题吗?  

请参见随附的。

e2e.ti.com/.../e2e.pptx

谢谢、

波尔特。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    波特:

    查看此专门讨论如何将 DAC38RF8x 连接到 TRF3704调制 器的 TI 参考设计:www.ti.com/.../TIDA-01435。  DAC 和调制器的共模电压几乎相同(1.8/1.7V)、因此可以直接使用方法。

    -RJH