This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 浪涌发生器

Guru**** 2482145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/831374/surge-generator

大家好、

请帮助我选择高达5kV 的浪涌设置。 如果 EFT 等其他测试也可以使用相同的方法、则效果会更好。

此致、

Nidhi Arora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nidhi、

    请告诉我您的测试内容以及"浪涌设置为5kV"的含义。 我不确定您需要什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在寻找额定电压高达5kV 的浪涌发生器、根据标准 IEC 61000-4-5、我们需要对产品进行 EMC 抗扰度测试、即浪涌测试。

    同一个发生器可以有多种用途、例如、根据 IEC 61000-4-2进行的 EFT 以及其他测试。

    此致、

    Nidhi Arora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 不生产浪涌波形发生器、但您可以搜索符合 IEC61000-4-5的 CWG、并向您展示制造这些波形的制造商。 我们有自己的电压、用于测试浪涌和 EFT 标准。