This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7444EVM:AFE ADC 测试

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/827597/afe7444evm-afe-adc-testing

器件型号:AFE7444EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7444

大家好、

我将在模式6中测试 AFE7444的 ADC 部分。 当我的输入为1710MHz、NCO 为1700MHz 时、我能够看到10MHz 音调 HSDC 专业版。 但是、当我以 3000MHz 作为 ADC 输入频率时、我无法捕获音调。 必须在 HSDC 专业版中进行任何特定设置。 请提供指导。

谢谢、此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    我们将查看您的问题、并很快与您联系。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    当输入为3000MHz 时,NCO 频率是多少? 此外,什么是 ADC 采样率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

    我们将 NCO 频率保持为零。 ADC 采样率达到2.94912 G。由于在模式6中、抽取率为8倍。 因此,有效数据速率为368M。我们还尝试了模式3 (有效数据速率),但我们得到的本底噪声大约为-50 dBm。  NCO 频率和采样率保持在多少水平?

    谢谢、此致

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vikas、  

    您需要调整 NCO 频率、以便在 HSDC Pro 中捕获基音。 请确保 NCO 频率将输入信号下变频到所使用的抽取带宽内的某个位置。 例如、由于有效数据速率为36800万、因此抽取带宽范围为-184M 至+184M。  

    如果输入频率为3000m、则尝试将 RX NCO 值设置为2950M。 这会将信号向下转换为50m、这完全在抽取通带内。  

    优素福