您好、Jim、
当我使用 DAC38RF82时、我无法使 SerDes PLL 锁定。 我已经检查了所有电源电压、接地、它们看起来正常。
DAC PLL REFCLK 为450MHz、DAC PLL 输出为9GHz、使用模式82121,2TX、8X、JESD 通道速率为11.25Gbps。
串行器/解串器 PLL 寄存器配置:
地址 数据
0x43B 0x9802
0x43C 0x8029
0x43D 0x0088
0x43E 0x0929
0x43F 0x0000
我还将 LANE_ENA 设置为1 (0x14A 0x0f03、0x24A 0xf003)。 第0页的寄存器0x05[1:2]是"11"、这意味着串行器/解串器 PLL 被解锁。 为了验证、我将 ENDIVCLK 置位以产生一个经80分频的 SERDES PLL 输出
引脚上的电容。 我在 ALARM 引脚上看不到任何时钟。 SerDes PLL VCO 似乎不起作用。 可以帮助我调试这个问题吗?
此致、
唐