This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF83:所需的 S-param 模型

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/864621/dac38rf83-required-s-param-model

器件型号:DAC38RF83

您好!

您能否发送 DAC38RF83的仿真模型(S-param)?

此致、
Dmitry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitry、

    我们提供了 IBIS 模型、这些模型具有测量的等效电阻和封装电容。 您可以从 TI 网站下载:

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    但这不是我需要的。
    我需要一个用于模拟输出 VOUT+/-和 VOUT2+/-的 S-param 模型。
    在 IBIS 模型中、这些引脚标记为"NC"。

    此致、
    Dmitry。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitry、

    明白。 我将要求我们的一名团队成员对此进行研究。

    请期待美国假日季延迟。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitry、

    sparameter 文件和示例 testBench 可从以下位置下载:

    谢谢、

    埃本