This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7444EVM:AFE7444EVM 无 USB 连接

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/865066/afe7444evm-afe7444evm-no-usb-connection

器件型号:AFE7444EVM

您好!

我们收到的 AFE7444EVM 评估板有缺陷。 无法通过 USB 端口进行连接。 我们有上一个订单中的另一个 AFE7444EVM、情况良好。 我们可以使用工作板对其进行交叉检查、因此新板肯定有问题。 PC 甚至无法识别连接到 USB 端口的设备、因此 FTDI 驱动程序不是问题。

谢谢、

Nihal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nihal、

    我们的一位器件专家将很快与您联系。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关该主题的任何新闻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nihal、  

    您是否熟悉 FT_PROG? 请从以下网址下载: https://www.ftdichip.com/Support/Utilities.htm

    下载后、可以扫描有缺陷的 AFE EVM 并验证器件 ID 是否正确。  

    另一个建议是在 AFE EVM 上的 FT4232H USB 芯片周围的各个点探测和测量电压、并记录您探测到的电压和位置。 然后对有缺陷的 AFE EVM 执行相同的操作、并查看两个板之间是否存在任何主要差异。 故障可能是由于 USB 芯片周围或芯片本身短路造成的。  

    优素福