This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/AFE7071:在 AFE7071中使用射频杂散

Guru**** 1810440 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7071, AFE7070
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/867033/webench-tools-afe7071-the-use-of-rf-spurious-in-afe7071

器件型号:AFE7071
主题中讨论的其他器件: AFE7070

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好:

    当我们使用您的 afe7071 IQ 调制芯片时、我们发现:在芯片 DAC-CLK 时钟的积分频率加倍速率中有一个强谐波分量、尤其是两次、例如、当使用64MHZ 时钟输入时、最高的杂散在128MHz、当使用40MHz 时、 最高点是80MHz、一开始我们怀疑 PCB 设计中存在问题、 但在经过多次故障排除、PCB 修订和与贵公司提供的开发板条件相比较之后、最后、我们确认只要芯片的 DAC 时钟开始工作、输出上就会出现伪信号; 单独使用公司的演示板时、也会观察到同样的现象。 同时、我们将 afe7070与 afe7071进行了比较、发现 afe7070也存在同样的问题、只是电平较低。 将附上相关的 oscillogram!

请尽快帮助分析和解决问题、谢谢!

图 1通过使用演示板来比较 afe7070和 afe7071的波形。 时钟是外部参考时钟;

图2显示了演示板的使用、芯片为 afe7070、10MHz 由演示板提供、VCO 由外部提供;

图3显示了由 desin 设计的电路板测得的频谱。 芯片为 afe7071;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将对此进行研究。 有人很快就会与您联系。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    您如何生成音调模式? 您能否向我发送设置的方框图以及您正在使用的时钟方案?

    优素福