请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE7920 您好!
我正在尝试在 RU 系统中设计 AFE7920。
我还需要用于 AFE7920的 ADC 驱动器吗?
此外、我想知道为什么我们在 RX 中使用宽带 ADC 驱动器、在 TX 中使用窄带 ADC 驱动器。
谢谢、
Yun
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Yun、
请提交申请以获取有关 AFE7920支持配套资料的更多信息
2.点击"请求信息"。 在您获得批准后、您将收到来自 TI 的 mysecuresoftware 的链接。
AFE7920内置了用于交通信号接收器和 DPD 反馈接收器的射频采样 ADC。
我对你的问题不太清楚
[引述 USER="Yunsik Chung "]另外,我想知道为什么我们在 RX 中使用宽带 ADC 驱动器,在 TX 中使用窄带 ADC 驱动器。[/QUERP]
宽带 ADC 通常用于 DPD 的反馈接收器、而窄带 ADC 用于流量接收器。
-Kang