This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 衰减/移除"电力线和 quot 上的以太网;信号

Guru**** 2547730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/864454/attenuate-remove-ethernet-over-power-line-signal

我有一个实验室正在测试 使用5至85 MHz 信号返回数据的无线系统、这与有线电视系统非常相似。 附近的人正在使用“以太网供电”通信,这种通信使用的频谱大致相同。 我们可以看到交流电源系统上的以太网系统调制。 由于我们正在进行敏感测量、因此我们希望通过在输入端或单相电源上阻止信号或在各个插座上进行阻断来移除以太网信号。 是否存在将以太网信号衰减的现有单元、希望衰减60dB 或更多?  如果没有、您能建议我如何在不干扰当前用户的情况下设计阻塞或滤波系统?