This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82:有关 DAC38RF82的相关问题

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/864607/dac38rf82-relevant-questions-on-dac38rf82

器件型号:DAC38RF82

您好、先生、

我对如何使用该器件有一些疑问。

1.我想知道82121在第30页数据表的表9中是否只有1个 DAC 通道? 如果我想使用2个通道、1个通道是输出 I 信号、1个通道是输出 Q 通道、

  我应该选择哪种型号?

表9中数据模式和其他模型的实际输入有何不同。

我想知道如何配置 串行器/解串器 PLL、我使用 JESD 速度5.625Gbps、 82121型号、 1TX,8X,DAC PLL 输出9G

提前感谢您。

此致、

弗兰克

sfgvip@126.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    对于#1、此选项仅适用于一个 DAC (默认为 DAC A)。  该 DAC 将使用一个 DUC、其中 I 数据来自4个通道、Q 数据来自其他4个通道。

    对于#2、使用真实数据时、将不使用 DUC、真实数据将传递到 DAC。 如果您希望在宽双路模式下使用该器 件、则应将 I 数据发送到一个 DUC、将 Q 数据发送到另一个 DUC、并将这两个输出组合在一起以驱动一个 DAC (请参阅数据表的第8.3.17节)。

    对于#3、请参阅所请求设置的附加配置文件。 这将要求 DAC PLL 使用250MHz 的外部基准以实现 9GHz DAC 时钟。 M 参数设置为18、N 参数设置为2。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../821_5F00_9G_5F00_DAC_5F00_PLL_5F00_250M_5F00_Ref.cfg

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Jim