This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 大家好、我有关于射频平衡-非平衡变压器的问题。

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/863804/hi-i-have-a-question-about-rf-balun

大家好、我正在研究平衡-非平衡变压器。

我发现在射频收发器中、窄带不平衡变压器用于发送器部件、而宽带不平衡变压器用于接收器部件。

为何在 Tx 和 Rx 中使用不同的带宽平衡-非平衡变压器?

谢谢、

Yunsik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能更具体吗?

    您正在查看哪个部分

    -您正在询问哪种射频参考设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我想知道 RRU 系统中的平衡-非平衡变压器。

    具体而言、在 Tx 中、窄带不平衡变压器用于将来自 RFIC 的差分信号转换为天线的单端信号。

    在 Rx 中、宽带不平衡变压器用于将天线的单端信号转换为 RFIC 的差分信号。

    由于客户问题、我无法具体说明器件型号。

    谢谢、

    Yunsik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我不知道您所说的"RRU 系统"。 请注意、我们必须处理大量的 E2E 线程、因此我们要求很容易理解问题的含义。 目前、我甚至不确定这个问题是否与 Simplelink/连接相关

    如果您有一些机密信息、您可以通过电子邮件或 E2E 上的私人消息将其发送给我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    您能告诉我您的电子邮件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不会在论坛上提供我的电子邮件地址。 如果您具有主持人权限、您可以从 E2E 找到电子邮件地址、否则、请向我发送朋友请求、以在论坛上启用私人消息。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此主题、因为支持已在论坛之外继续(已接受朋友请求)