This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430F5155发送器频率 FTX 是否可配置为其他频率? 例如、 100kHz。 如果不是、请推荐其他 PN。 谢谢

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/785999/rf430f5155-transmitter-frequency-ftx-is-it-configurable-to-other-frequency-eg-100khz-if-not-pls-recommend-other-pn-thanks

RF430F5155发送器频率 FTX 是否可配置为其他频率? 例如、 100kHz。 如果不是、 请推荐其他 PN。 谢谢。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我从您的帖子中删除了图片、因为这是 NDA 数据表中的一个片段。 请勿在将来发布任何类似的图片。

    您要询问的器件仅包含在 TI NDA 中、我们不会在公共论坛上讨论此问题。 请私下联系 TI (可能通过现场销售团队?) 以请求问题支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 谢谢