This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH2110:射频检测器调制

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH2110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/783791/lmh2110-rf-detector-modulation

器件型号:LMH2110

您好!

对于100MHz 调制带宽(5G)、是否建议使用 LMH2110射频检测器?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Moshe、

    LMH2110用于多种不同通信方法(多频带等)的电源检测、因此只要应用保持在数据表规格范围内、我就不会看到将其用于5G 的任何问题。

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Dan
    感谢您的快速响应、
    我更喜欢具体一点、我能否在5G 中的100MHz 调制带宽中使用 LMH2110