This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW40RF80EVM:两个 ADC32RF80的同步

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW40RF80EVM, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/781428/tsw40rf80evm-synchronization-of-two-adc32rf80

器件型号:TSW40RF80EVM
主题中讨论的其他器件: LMK04828

你好!

评估板 TSW40RF80EVM 具有两个用于生成 ADC 时钟频率的芯片。  如果我想使用两块板,但 LMK04828上的信号之间的相移会进入,例如,LMK04828输入上的相移为5度,10MHz,ADC 的时钟频率= 2949.12MHz,我如何估计 时钟频率之间的相移? 可能会在294.912倍的时间内移位? 但我不这么认为。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的帖子让我有点困惑、但我认为要点是您要同步两个 AFE40RF80 EVM。 如需参考、请查看此应用手册中的确定性延迟: www.ti.com/.../sbaa221。 您还可以参考以下与同步相关的培训模块 :training.ti.com/synchronizing-multiple-jesd204b-adcs

    如前所述、有几种不同的 ADC 计时选项。 默认选项是将 LMX 器件用于 ADC 时钟;但是、这不一定是最简单的同步解决方案、因为 LMX 的初始相位是不确定的。 如果您选择直接使用 LMK 作为时钟、则时钟同步会更容易一些。 每个 EVM 应具有10MHz 基准、每个输入连接器的延迟应相同。 LMK 将锁定至2949.12MHz 并与外部10MHz 基准同步。 两个 EVM 都将与此方法同步;但是、两个 LMK 器件输出之间存在一定程度的部件间偏差、这会导致一些误差。 它应该很小;我认为规格小于40ps。 可以对 LMK 进行一些精细的延迟调整、以应对任何系统变化。 这在器件 EVM GUI 上不是很简单、但可以通过对 LMK 的低电平寄存器写入来实现。

    另一个选项是从外部源为 ADC 计时。 在此配置中、您可以使用单个信号发生器源拆分并驱动每个 EVM 时钟输入。 同样、必须注意确保每个路径的相位匹配。 该方法可确保时钟同步。 开关和 EVM 电路板走线可能会导致一些偏差、但应较小。

    -RJH