This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF370417:差分输入阻抗

Guru**** 2917370 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF370417, DAC3484, DAC38J84, TRF3705, DAC5687, DAC5688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/780885/trf370417-differential-input-impedance

器件型号:TRF370417
主题中讨论的其他器件: DAC3484DAC38J84TRF3705DAC5687DAC5688

可能涉及的人员、

根据数据表、 TRF370417的两个 BB 输入具有5k Ω 的单端输入阻抗。  

我想知道差分输入阻抗是否为100欧姆。  

如果 BB 输入为高阻抗、那么为什么 TRF370xEVM 在 BB 输入端口上没有任何50 Ω 终端?  

请帮助。  

最棒的

微裕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weiyu、

    正确的是、TRF370417基带的输入阻抗为高阻抗。

    我看到一些较新的 EVM、例如 TRF3705 EVM、基带输入上安装了50欧姆电阻、因为它被设计成与 DAC3484和 DAC38j84等电流源 DAC 很好地匹配。  

    我相信此时、TRF370417的大部分接口都是通过 DAC5687和 DAC5688等电流吸收 DAC 实现的、在这些 DAC 中、需要一种从3.3V 到1.7V 的电平转换网络。 因此、该团队未安装50欧姆负载终端。 请参阅以下 TRF370417 EVM 上的图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kang,

    感谢你的帮助!

    微裕