This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/851870/iwr1443boost

主题中讨论的其他器件:IWR1443

您好!

   写入 IWR1443将出现"Image load failed:!!!  正在中止指定文件!!!"。请提供帮助。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    您在哪里看到此错误? 您是否能够发布屏幕截图?

    我们需要更多信息来帮助您。

    谢谢、

    Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     使用的是 IWR1443 ES 03.0.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    工业工具箱4.0.1中的高精度14xx 实验室适用于 ES2.0、但我们将在11月初发布与 ES3.0兼容的此软件更新。 它将是 Industrial Toolbox 4.1.0的一部分。

    谢谢、

    Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    期待早日发布。

    谢谢!

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    您是否已发布更新? 我想我也有同样的问题。

    谢谢

    GIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gio、

    它将在 TIREX 上作为工业工具箱版本4.1.0的一部分提供。 它可能会在周一上线。

    谢谢、

    Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    感谢您回复并期待更新发布。 正如一个附带说明、我认为这会引起一些困惑、因为它没有在 Web 上运行在最新硬件版本上的最新软件。  

    希望将来能改善这一点。

    谢谢

    Giovanni