主题中讨论的其他器件:AFE7444、
您好、TI。
首先是一个小反馈。
我已经为 AFE7444配置工作了几周。 我使用了主数据表、编程人员指南和 TRM。 我发现信息非常分散、信息不是直接提供的。 此外、每个文档中的某些术语、缩写和缩写、寄存器名称也不同!
因此、我希望您能帮助我确定如何至少设置主设置。
我的目标是:
RX (ADC):数据:2x16位、IQ SR:491.52MS/s、ADC SR:2929.12MS/s、抽取率:6.
TX (DAC):数据:2x16位、IQ SR:491.52MS/s、DAC SR:8847,36MS/s、插值18.
问题是、任何示例表中都未提及这些 Decim 和 interp 参数、但在文本说明中、即使在第一页上、我们也可以发现此器件具有此类配置。
1) 1)简单地说、我对如何设置抽取的特定值非常困惑。
据说抽取在中设置:DDC 寄存器0x21
但是分贝字段只有4位、如何才能将其用作32分贝因子? 还有信息:"在半速率模式下、抽取因子减半、因此最终输出速率相同。 在半速率模式下、DecimFactorIndex 0和1无效"
在主数据表和 DDC 寄存器0x40说明中几乎没有提到半速率模式,它被称为 half-rate 模式“未使用”..... 真的很困惑。
我保存了所有预定义模式的启动序列以进行比较! 但我没有发现与抽取值和寄存器值有任何关联! 更多内容在 TRM 第449页寄存器0x248中意外发现的注释:"DecimFactor = 0xD、这是3倍抽取率(IQ)"。 reg 值与抽取本身之间的依赖关系是什么?
2)插值的情况完全相同。 它是 TX_Duc 寄存器0x26、但我不理解如何正确选择它。 在第68页的主数据表中、表2中有一些信息、但并非所有插值都有!
3) 3)还说:"AFE7444评估模块(EVM) GUI 应用于将 AFE7444设置为所需模式、并自动生成用于 SPI 配置的所有必要寄存器。" 但是、除非它不是预定义的模式、否则没有任何有关如何使用它的说明!
我尝试在"高级"选项卡中设置所需的设置、然后在此选项卡上也按下"运行完成启动序列"。 但没有任何变化。 我打开了脚本窗口并按开始录制以按照顺序执行操作、但它始终相同! 我还不知道如何更改和保存新配置。
4) 4)此外、我还没有找到如何根据 DDC/DUC 的参数估算/计算 JESD 配置。
我真的希望 TI 社区能帮助我解决所有这些问题。 我非常确信、这将有助于 AFE74xx 的许多其他新用户。
期待收到您的回复、
谢谢你