This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 低频 SMT IQ 混频器

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF3722, TRF3705, TRF370417, TRF370317, TRF371109

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/850788/low-frequency-smt-iq-mixer

主题中讨论的其他器件:TRF3722TRF3705TRF370417TRF370317TRF371109

尊敬的 E2E 专家:

您的产品系列中是否有符合以下规格的 SMT IQ 混频器?

-射频、低频:200-1500MHz

- IF:从数百 kHz 到数百 MHz 以上的 BB

谢谢、此致、

Marie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    玛丽:

    如果通过 IQ 混频器、您的意思是正交调制器、那么 TI 拥有很好的器件产品系列。  查看 TRF370317、TRF370417或 TRF3705。  BB 频率支持直流到1GHz。  射频输出频率范围高达50MHz 至6GHz。  这些调制器还具有集成 LO 功能。  查看 TRF3722以了解该选项。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RJH:

    感谢您的回答。 您是否有一个简单的正交降压转换器/解调器、纯模拟、将我的射频信号(200-1250MHz)转换为 IF/BB (数百 kHz 至 MHz)、而 LO 覆盖200-1250MHz? 与 TRF370317类似、但下变频也是完美的选择。

    此致、

    Marie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    玛丽:

    TI 确实具有集成的正交解调器、包括 BB 放大器、增益控制和可编程滤波器。  射频带宽可支持低至200MHz 的频率。  BB 带宽支持高达15MHz 的直流、受可编程 LPF 的限制。  这意味着30MHz 的宽射频带宽。  有关更多详细信息、请查看 TRF3711器件数据表。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RJH:

    我已经知道您的 TRF3711系列、但据我所知、它们使用数字信号进行操作。 我正在寻找一个纯模拟下变频器。 因此、我对您 的 TRF370317感兴趣 、但它却是降压转换器。

    那么、是否可以使用 TRF371109、但将所有数字输入/输出接地? 滤波器和放大器在不受控制时如何工作?

    谢谢、

    Marie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    玛丽:

    如果您正在寻找不需要任何 SPI 编程的器件、那么 TRF3711可能还不够。  一些基本 SPI 编程需要设置可编程滤波器带宽(除非默认设置为 OK)并启用直流偏移控制(除非不需要此功能)。

    否则、TI 没有简单的解调器。

    -RJH