This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7799:AFE77xx &放大器;5G

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7799

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/851961/afe7799-afe77xx-5g

器件型号:AFE7799

尊敬的团队:

我在 TI.com 上看到了 AFE7799、我有一些问题、请提供帮助。

1 AFE77xx 系列芯片是否可用于5G 终端设计?

2 AFE77xx 芯片的载波频率开关和带宽开关时间是多少?

BR、

Susan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苏珊:

    AFE77xx 适用于基站、中继器、DAS 和有源天线系统。  尽管该器件可用于终端设计、但对于该应用而言、该器件可能会被视为超性能器件。

    载波频率由内部 PLL/VCO 生成。  通过 SPI 编程完成频率更改。  考虑到 SPI 编程速度和模拟频率校准、开关被视为快速开关。  但是、有多个 LOS、因此对于两种状态之间的快速切换应用、可以对每个 LO 进行编程、然后快速切换至相应位置。  此外、如果需要在基带带宽功能内进行载波调整、则有一个 IF NCO 可以快速进行数字更改。

    -RJH