This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV225SDEVAL:LMV225SD/NOPB 和 LMV225SDX/NOPB 的状态不同

Guru**** 2632945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/850072/lmv225sdeval-lmv225sd-nopb-and-lmv225sdx-nopb-are-with-different-status

器件型号:LMV225SDEVAL

您好、sirs、

您能否告诉我们 LMV225SD/NOPB 为何处于活动状态、LMV225SDX/NOPB 是 NRND 器件?

它们是具有不同包装载体的相同器件。

http://www.ti.com/product/LMV225/samplebuy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我们将仔细研究您的问题、并尽快回复您。

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我不确定这款可订购产品(LMV225SDX/NOPB)为何处于 NRND 状态、并正在寻找答案。

    您是否可以使用 LMV225SD/NOPB? 与 LMV225SDX/NOPB (4500个)相比、这只是一个更小的数量(1000个)。

    请告诉我您的问题中是否有遗漏内容。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    您是否可以使用 LMV225SD/NOPB? ->是的,通过 LMV225SDX/NOPB 的较长交货周期,我们更改为使用 LMV225SD/NOPB。

    您是否获得了差异状态的答案?

    此致、

    John Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我仍在寻找答案。 您是否需要大量? 如 有必要、您可以通过经销商(如 DigiKey)购买 LMV225SDX/NOPB。

    此致、

    Dan