This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7769EVM:如何从外部 FPGA 配置 AFE7796?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7769EVM, AFE7769

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/850645/afe7769evm-how-to-configure-afe7796-from-an-external-fpga

器件型号:AFE7769EVM
主题中讨论的其他器件: AFE7769

您好!

我同时使用 AFE7769EVM 和 TSW14J56EVM。 我按照用户指南文档中的步骤验证了它们是否按预期工作。

是否可以仅使用 TSW14J56中的 FPGA 来配置 AFE7769寄存器? 如果是、需要对固件进行哪些更改?

在第19页的 AFE77xx AFE77xx Latte GUI 文档的启动流程标题(http://www.ti.com/lit/ug/sbau340/sbau340.pdf)下、它提到了单独提供的 C 代码。 如何访问它们?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    优素福:

    很高兴听到您的初始评估成功。  EVM 确实会将 SPI 线路路由到 FMC 连接、以便能够通过 FPGA 控制器件。  需要对电路板进行修改、以接合这些连接的跳线并移除进入 FTDI 芯片的跳线。  TSW14J56不提供通过这些连接来控制器件的选项、因此我无法为实现这一目的而对固件修改提供大量指导。  也就是说、SPI 是一种简单的地址/数据结构、应直接用于在 FW 代码中实现。

    我们有一本技术参考手册、其中提供了有关如何对器件进行编程的文档。  我们还提供了 C 代码。  这些文档位于 MySecureSW 站点上。  访问此站点的方法 是转到此处的产品页面并单击"提交申请表":www.ti.com/.../samplebuy。  在您的案例中、您已经拥有访问权限、因此您可以直接访问"我的安全"网站。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    AFE7769 SPI 引脚的电压范围在  数据表中被称为-0.5V 和 VDDGPIO1P8+0.3。 我通过 FMC 连接器跟踪了这些 SPI 引脚、并观察到 Arria 5 FPGA 的相应引脚具有2.5V 组电压。 您认为修改跳线仍然安全吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯。  也许不是。  这是有风险的。  最好的方法是引入电压转换器、以确保保持适当的逻辑电平。  我意识到这在使用现有硬件时并不方便或实用。  作为快速解决方案、您可以在分压器中滑动、将2.5V 最大电平降至1.8V 逻辑。  已经有一个串联组件可用、因此只需对一个分流电阻器进行套接。  这不是理想的、但对于具有标称逻辑电平 的低速 SPI、它可能会起作用。

    -RJH