This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF37D73:输出功率问题

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF37D73

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/851062/trf37d73-output-power-concern

器件型号:TRF37D73

尊敬的同事:

我们的客户计划使用 TRF37D73、但数据表仅告知最大输入功率为10dBm。

 如果输入功率为0dB、 增益为20dB、它是否可以实现20dB 的输出功率?

此致、

罗克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock Su:

    输入范围高达10dBm、但输出范围仅限制为16dBm、由输出1dB 压缩点定义。 对于20dB 的增益、无输出削波的最大输入约为-4dBm。

    此致、

    肖恩