This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7686:K2L 上的 AFE7686 RFSDK

Guru**** 1689980 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2L06, RFSDK, AFE7686
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/851099/afe7686-afe7686-rfsdk-on-k2l

器件型号:AFE7686
主题中讨论的其他器件:66AK2L06RFSDK

您好!

我们正在尝试将 AFE7686集成到 K2L SOC (66AK2L06)中。 在 K2L 端、我们使用的是 RFSDK。

RFSDK 仅具有适用于 AFE7500的驱动程序。 查找 AFE7686的驱动程序。

我们是否可以将 AFE7686与 K2L 一起使用。如果是、必须使用哪个驱动程序。

建议会有所帮助。

谢谢、

Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandeep、

    AFE7686目前不支持 RFSDK、也不打算为 AFE7686添加驱动程序。 您可以参阅编程指南和 GUI 来对 AFE7686进行编程。

    -Kang