This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF372017:自动校准功能

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF372017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/850716/trf372017-auto-cal-feature

器件型号:TRF372017

您好!

我们有关于 TRF372017自动校准功能的一些问题:

1)对于 建议的 VCO_CAL_REF (010)、在+25C 和与温度间的关系、内部 VCO 校准程序的目标标称 Vtune 是多少? 哪一项是相关的 VTune 电压容差?

2)对于指定的 VCO 频率范围(2400M 至4800M)、假设自动校准在+85C Tamb 处执行。 VCO 校准在整个指定温度范围(-40C à+85C)内有效吗?

3)对于指定的频率范围(2400M 至4800M)、假设自动校准在-40C Tamb 下执行。 VCO 校准在整个指定温度范围(-40C à +85C)内有效吗?

4)对于相同的目标工作射频频率(例如3000MHz)和相同的 TRF372017器件、我们注意到合成器的相位噪声变化相对较大(例如频率为5到10dB)。 偏移+/-10K、环路带宽设置为20kHz)、在每次自动校准完成后。 您是否可以建议如何改进它?

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文森特: 请参见下文。  -RJH

    1)对于 建议的 VCO_CAL_REF (010)、在+25C 和与温度间的关系、内部 VCO 校准程序的目标标称 Vtune 是多少? 哪一项是相关的 VTune 电压容差?

    RJH>>标称校准基准电压为1.1V。  VTune 容差并不完全有意义。  范围约为0.4至2.2V

    2)对于指定的 VCO 频率范围(2400M 至4800M)、假设自动校准在+85C Tamb 处执行。 VCO 校准在整个指定温度范围(-40C à+85C)内有效吗?

    RJH>>不一定。  如果您在室内进行校准、则有足够的范围可在整个范围内升高或降低温度。  如果您在高温下进行校准、VTune 将以该频率为中心、如果温度达到最小值、则很可能超出范围。

    3)对于指定的频率范围(2400M 至4800M)、假设自动校准在-40C Tamb 下执行。 VCO 校准在整个指定温度范围(-40C à +85C)内有效吗?

    RJH>>与上面的#2相同的问题。

    4)对于相同的目标工作射频频率(例如3000MHz)和相同 的 TRF372017 器件、我们注意到合成器的相位噪声变化相对较大(例如频率为5到10dB)。 偏移+/-10K、环路带宽设置为20kHz)、在每次自动校准完成后。 您是否可以建议如何改进它?

    RJH>> 使用回读功能在每次校准执行后回读 VCO 选择和 CAP 阵列设置。  您还可以使用电压表监视 VTune 电压。  频率可能接近临界情况、在这种情况下、它在一次迭代中稳定在一个 VCO 和电容阵列设置、在下一次迭代中稳定在不同的 VCO 和不同的电容阵列设置。   这也可能是校准例程 未找到一致的良好设置。  在任一种情况下、尝试通过将 CAL_Clk_Sel 更改为1/128来降低校准速度。  这将使校准更加准确和一致。  然后、它应该找到更一致的最佳设置、并相应地消除相位噪声变化。