请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS58J63 您好!
我在设计中使用的是 ADS58J63。
在 JESD 模拟页面(6A00h)中、位 D1和 D0显示了下图(数据表中的第70页和图136页)中的 JESD PLL 模式设置。
但在"字段说明"中、仅提到 D0位来设置 JESD PLL 模式、如下图所示(第70页和表61)
那么,让我知道我应该跟随哪一个来设置寄存器16h?
此致、
Sandeep