This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS58J63:更正了抽取滤波器组地址

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS58J63

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/848509/ads58j63-correct-decimation-filter-bank-address

器件型号:ADS58J63

您好!

我将在定制板上使用 ADS58J63以及 Xilinx Virtex UltraScale+定制板。

在 ADC (ADS58J63)数据表第45页中、抽取滤波器的组地址为 0x6141h、如下图所示

                                  

但在 ADC (ADS58J63) EVM GUI 中、抽取滤波器组地址为0x6140、如下面的 EVM GUI 日志中所示:

写入寄存器:ADS54Jxx_DIGITAL_DEC 滤波器0x00[0x614000]-[0x0]
写入寄存器:ADS54Jxx_DIGITAL_DEC 滤波器0x01[0x614001]-[0x0]

那么、请告诉我应该关注哪一个?

它应该是0x6140h 还是0x6141h?

等待您的确认

此致、
Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandeep、

    根据数据表使用6141h。 我还将跟进 EVM GUI 存在差异的原因。

    谢谢、

    埃本