This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS58J63:ADS58J63、单个 SYNCb、寄存器7001h

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS58J63

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/849450/ads58j63-ads58j63-single-syncb-register-7001h

器件型号:ADS58J63

您好!

我在我的设计中使用 ADC ADS58J63。

我想使用 SYNCCD 为通道 A/B 和 chaneel C/D 启用单个 SYNCb 输入

我可以在 ADS58J63的数据表中的第71页的表63第7步中看到。

但寄存器映射中未提及寄存器地址7001h

请告诉我应该使用什么设置来启用使用 SYNCCD 的单个 SYNCb 输入?

此致、

Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandeep、

    我们将研究您的问题、稍后将与您联系。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、

    默认情况下、通道 C/D 将使用 SYNCCD。 要将通道 A/B 更改为使用 SYNCCD、请执行以下写入操作:

    0x4005 0x01    //主数字页 DIS 广播允许以不同的方式对 CHAB 和 CHCD 进行编程           
    0x4004 0x69    //主页 MSB  0x69
    0x4003 0x00    //主页 lsb  0x00
    0x4002 0x00    //写入低字节0x00
    0x4001 0x00    //写入低字节0x00
    0x6001 0x21    //将 CHA & CHB 设置为使用 SYNCbCD。 (注意:此设置仅使用位5。 您所需的实际数据值可能会有所不同、具体取决于您使用的模式)。  

    此致、

    Jim