This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7070:FIFO 行为

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7070
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/846231/afe7070-fifo-behavior

器件型号:AFE7070

在这种情况下、我需要从微控制器将数据突发到 AFE7070。 我希望使用双输入时钟模式、以便能够使用 FIFO。

几个问题:

只要我使用 ALARM_SDO 引脚来控制以避免 FIFO 过度运行、CLK_IO 是否可以不连续、以便在我有一个 I 或 Q 数据值需要时钟进入 FIFO 时、我只提供 CLK_IO?  

2. FIFO 有多大? 请告诉我您是在 I/Q 对还是单个(I 或 Q)条目中引用我的数字?

SYNC_SLEEP 引脚(配置为 SYNC 时)是否会清除 FIFO 指针?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    我们将仔细研究您的问题、并将向您回复。

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝你好运?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Howard、  

    以下是我的问题的答案。  

    1.是的。  

    2. 8个采样深度。 14位宽。  

    3. SYNC 将把读取指针和写入指针重新初始化到它们的缺省位置。  

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!