This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:AWR1243级联

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/847806/awr1243-awr1243-cascade

器件型号:AWR1243

当主芯片产生的两个 AWR1243P 级联 FMCW_SYNCOUT 通过电源分离器分为两条路径时、 然后输入主从芯片的 FMCW_SYNCIN。FMCW_SYNCIN 必须输入相同的引脚?也就是说、主从芯片由 FMCW_SYNCIN1输入、或两者均由 FMCW_SYNCIN2输入。为了方便接线、主芯片是否可以选择 FMCW_SYNCIN1输入、并选择 FMCW_SYNCIN2从芯片输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    FM_CW_SYNCIN 引脚中的任何一个都可用于馈入。 未使用 的 FM_CW_SYNCIN 引脚应接地。

    此致、
    Vivek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!