This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF371109:推荐器件和 EVM 布局说明

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF371109, TRF3710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/846849/trf371109-recommended-parts-and-evm-layout-clarifications

器件型号:TRF371109
主题中讨论的其他器件: TRF3710

您好 TI E2E!

我对您的降压转换器 TRF371109有几个问题。

-您建议使用哪种微控制器、铁氧体磁珠、SPST 和分流器?

- TRF371x EVM 布局上的 TP8和 TP9是什么?

- TRF371x EVM 布局上的 RDBK、VOFFI 是什么?

-在 TRF371x EVM 布局上、是否应该连接不同的 SH1? 如果是、如何操作?

-在 TRF371x EVM 布局上、DNI 零跳线(R8、R15、R21、R30、 R31、 R32等)是否仅接地?

-您在哪种基板上构建了主板? 您是否使用多层?

我不熟悉混合信号电路设计,因此,我要提前感谢您的耐心和耐心:)

此致、

Marie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marie:请看下面我的回答。  -RJH

    -您建议使用哪种微控制器、铁氧体磁珠、SPST 和分流器?

    RJH>>我将原理图和 BOM 附在这里、供您参考。  没有微控制器、但 FTDI 芯片中有一个 USB 驱动程序。  开关用于方便"手动"更改增益;您不必为此使用 GPIO、因为您可以通过 SPI 进行控制。

    - TRF371x EVM 布局上的 TP8和 TP9是什么?

    RJH>> TP8、9是注入外部共模电压的测试点。  电压以公共接地为基准。  对于 TRF3711器件、您只需要考虑引脚24 (TP9)、因为这是用于控制 VCM 的引脚。

    - TRF371x EVM 布局上的 RDBK、VOFFI 是什么?

    RJH>> RDBK 是用于读回编程寄存器的 SPI 读回引脚。  您可以忽略 VOFFI、因为它不在 TRF3711 (仅 TRF3710)中使用。

    -在 TRF371x EVM 布局上、是否应该连接不同的 SH1? 如果是、如何操作?

    RJH>>“SH1”是指连接到的页码。

    -在 TRF371x EVM 布局上、DNI 零跳线(R8、R15、R21、R30、 R31、 R32等)是否仅接地?

    RJH>>否  DNI 表示"请勿安装"。  在大多数情况下、这些连接需要是开路。  如果您需要、标记为"NC"(无连接)的器件引脚可接地、因为它们实际上并未连接。

    -您在哪种基板上构建了主板? 您是否使用多层?

    RJH>>是的、它是一个多层电路板。  我们通常使用"升级"FR4材料 Isola-370。

    e2e.ti.com/.../BOM_5F00_TRF3711_5F00_REV_5F00_C_5F00_900M.xlse2e.ti.com/.../SCH_5F00_TRF3711_5F00_REV_5F00_C_5F00_08_5F00_26_5F00_08.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RJH 非常感谢您的回答和材料。 此致、Marie