This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] K2L 上的 TCI6630K2L 动态 PFIR 选择(RFSDK)

Guru**** 2646625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/861188/tci6630k2l-dynamic-pfir-selection-on-k2l-rfsdk

您好!

我想动态更改 DDUC[3:0]中的 PFIR 滤波器。

我有一个.tgtcfg、它为每个 DDUC 分配了4个 PFIR 滤波器系数、我可以在配置时(无线电选择)通过编辑.tgtcfg 文件来选择这些系数。 这确认了.tgtcfg 中存在4x PFIR 组。 现在、我想在无线电运行时动态选择一个 PFIR 存储块、DFE 用户手册(SPRUHX8 2015年4月)指出、有一个 API 用于此操作、我在下面的手册中包含了一个片段。 请提供此 API 吗?

此致、

Richard Green

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    我已通知团队、但由于感恩节假期、他们的回复可能会延迟。

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    PFIR 系数通常是奇数对称或非对称、以及加载系数的数量

    必须相同、具有 PFIR_SCALE 增益的系数之和必须相同。

    有一个 DDUC PFIR 同步寄存器、该寄存器针对 PFIR 银行编号进行了更改。

     

    注意:DDUC 中的通道也可以具有不同的 PFIR_BANbank 选择。  

     

    注意:对于每种模式 INT1、INT2、dec1、dec2、对称、 和

    系数顺序可能不同的组数。 (您实际上可以动态加载系数、然后选择 PFIR 组、并将其同步到 DDUC。

     

    如果您需要进一步的帮助、我建议您按照支持指南中的建议联系 TI 的第三方。

    e2e.ti.com/.../809582


    此致、

    周德伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    感谢您的回应、但手册中记录了上述内容、我为第三方支持公司工作。

    我通过直接写入 RAM 中的 TAP 寄存器找到了一个权变措施、不是很理想、但它可以正常工作。 我更愿意选择其他银行、但我似乎不可能。

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    我将关闭此主题、但我将通过电子邮件直接向您传递一些信息。

    此致、

    周德伟