This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF80:输出数据格式?的一些问题

Guru**** 2753055 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF80EVM, ADC32RF80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/859400/adc32rf80-some-problems-about-output-data-format

器件型号:ADC32RF80

您好:团队     

我们有一个可与 TSW14J56EVM 配合使用的块 ADC32RF80EVM 开发板。 有几个问题:


ADC32RF80为14位、峰峰值为1.3V、满量程计数为16384。 但要使用 DDC、我将16位 NCO 频率设置为0、然后将一个信号 I 乘以1、将另一个 Q 乘以0。 输出数据 I 为 16位信号、满量程计数位为65536、 另一个 Q 为0。 我想知道16位数据与14位 ADC 数据的对应关系。  14位数据乘以16位1、最高的两位应为0、满量程应为16384、65536如何?  当 我?一个 vpp=0.95V 的信号时、ADC 采样数据几乎为65536 μ s

2、如果我选择复数输出、I 是信号、Q 为0。 如果您选择实数输出、则输出信号不是我想要的、如何将复数模块转换为实数模块?

如果 fs=3GHz、除以4复数、图97显示 了 adc32rf80.pdf 中的带宽0.1*fs=300MHz、表4中的每频带输出带宽(MHz)为600Mhz。 为什么它不同? 第二个带宽的含义是什么?


谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:ADC 量化器的14位输出进行数字下变频、其中另一个(NCO)输入到下变频器 中为16位。 因此、数字信号路径的其余部分以16位分辨率运行。

    器件数据表的图93对此进行了说明。

    600MHz 带宽很复杂。 图97显示了 I 或 Q 的 BW

    此致、

    Satish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    1:ADC 量化器的14位输出进行数字下变频、其中另一个(NCO)输入到下变频器 中为16位。 因此、数字信号路径的其余部分以16位分辨率运行。

    我不理解16位数据与输入振幅的对应关系。 ADC32RF80输入信号 Vpp = 1.3V、但当输入信号 Vpp = 0.95V 时、输出数据几乎为65536。 例如、当 NCO 频率为0时、ADC 数据为16384、对应的16位数据是否为65536?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入端的 FS 应导致输出端的最大代码为16位。 该器件不支持旁路模式、因此除了抽取率外、您还必须设置 NCO。

    此致、

    Satish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经向开发团队索要了更多详细信息、我会再给您回复。

    此致、

    Satish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 NCO 设置为零时、信号路径将减小为简单的实际抽取链。 在这种情况下、需要禁用最后一个抽取级中的2倍乘。  

    两种工作模式场景:

     1.正常(非零) NCO:此处实数输入被转换为复数基带输出。 在这种情况下、必须启用最后一级乘以2、以确保 ADC 输出端的满量程实音映射到 DDC 输出端的满量程复数基带音调。

    2、零 NCO:DDC 简化为简单的实数抽取链(只有 I 输出不为零)。 在这种情况下、必须禁用最后一级乘以2、以确保满量程 ADC 输出映射到满量程 DDC 输出。

    您会在较低输入端看到满量程输出、因为该级(乘以2)未被禁用。

    此致、

    Satish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、还有另一个问题、即在哪里设置最后一级乘以2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以通过寄存器写入来实现该目的。 下面重点介绍了相关寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您解决我的问题