主题中讨论的其他器件: LMK04816
您好!
我有一个定制 DAC38RF89板、没有可用的 JTAG。
以下是我的使用条件:
- dacclk=328MHz、PLL、插值=24
-单路 DAC、LMFS=22210、K=16
- JESD204b 子类0 (在内部生成的 sysref)
目前、JESD204b 已通过大多数 SerDes 测试(PRBS-7/23/31)和链路测试(k28.5、d21.5)、符合通道警报和同步状态稳定高电平的要求。
但在 "非测试流程"下运行时、DAC 没有输出数据、我的意思是完全没有数据-无论是否配置为正常运行或恒定单音(0x12F 0x0001 / 0x130 0x7FFF)。
带有实际寄存器数据的配置位于附件中。
谢谢!
Alex