This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7422EVM:运行 stup 时出现错误7

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7422, TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/855076/afe7422evm-error-7-while-running-the-stup

器件型号:AFE7422EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7422TSW14J57EVM

我们按照 用户指南中的步骤操作、并安装了 HSDC Pro 和 AFE7422 (2.2.7版) exe 文件。 对于安装 LabVIEW、允许访问互联网、并且还下载并自动安装了 LabVIEW 软件。

HSDC Pro GUI 和 AFE GUI 中的设置已更新。 在运行序列时设置模式后、显示错误代码7。

可能的解决方案是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julin、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尽早提供解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jullin、  

    您能给我发送一张您看到的 GUI 错误的快照吗? 还会向我发送 GUI 中高级面板的快照。  

    谢谢

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

    当我们在另一台笔记本电脑上尝试时、错误7被解决、并且在使用内部时钟时、弹出以下错误。 随附了相同内容的屏幕截图。

    AFE 版本为2.2.7、HSDC Pro 版本为5.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julin、  

    在器件配置期间、您是否在 AFE74xx GUI 中遇到任何错误?  

    能不能为我尝试几件事情。  

    1.确认 C 驱动器中 Texas Instruments 文件夹中只有一个 High Speed Data Converter 文件夹。 请参考以下路径。  

    2.卸载 HSDC pro。 删除 C 驱动器中的 HSDC Pro 文件夹。 重新启动 PC。 重新安装 HSDC Pro。  

    请告诉我这些选项中的任何一个是否能满足您的需求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

    注释:在器件配置期间、您是否在 AFE74xx GUI 中遇到任何错误?

    回复:在新笔记本电脑中进行器件配置期间、AFE74xx GUI 中没有错误

    注释:您能为我尝试几项操作吗?

    回复:在 HSDC Pro GUI 中发送提示音时、会观察到以下消息、而不是错误1097。

    注:模式选择(模式4 Tx)、采样率是按照用户指南屏幕截图中的说明输入的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julin、  

    我无法在我的设置中复制您的错误。 您在哪里下载您使用的 HSDC 专业版? 您能否右键单击 Cdrive 中的高速数据转换器文件夹、选择属性并让我知道文件夹的大小。 您能否验证您的 TSW14J57 EVM 的电压和电流设置是否正确设置为12V、4A 限值。 您是否仅在 Mode4中看到此错误、或者是否尝试过任何其他模式? 如果您尚未尝试验证其他模式、能否尝试使用 mod6、HSDC pro 中的 mode6 ini 文件对 AFE 进行编程、并查看其是否正常工作。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、TSW14J57EVM 设置为12V、4A 限值、输出已达到、有时已达到2.9A 以上、并在 FB14/U23附近观察到烟雾。 电路板立即关闭。

    另一个观察结果是、一旦电流接触到2.7A 电源故障、红色 LED 开始发光。

    在在线浏览了德州仪器网站上的原理图设计文件后、我们尝试在发现烟雾的部分进行故障排除。 FB14很短、TP55处于打开状态、发现该区域与原理图保持一致。

    因此、我们今天再次打开电源、具有12V、2A 的限制、所有 LED 都根据需要亮起、并且不再观察到烟雾。 但没有输出。

    我们是否必须再次切换回4A 限值并进行实验?

    请提出建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julin、  

    您可以重试、但根据您看到的问题判断、您拥有的 TSW14J57板可能不可靠。 如果您增大电流限制但仍然没有输出、请先向您提供 EVM 的任何人申请更换。

    谢谢

    优素福