This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF80:CAN#39;t 获取正确的数据

Guru**** 2754155 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2582, ADC32RF80EVM, ADC32RF80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/858431/adc32rf80-can-t-get-the-right-data

器件型号:ADC32RF80

你(们)好  

 我有 ADC32RF80EVM 和 TSW14J56。 并使用 lmx2582内部时钟 和旁路模式。 信号源为160MHz、1.3VVpp。 但您无法获取正确的数据。 某些数据始终为0。  

附件是分别为12位和14位的屏幕截图文件。 另一个问题是如何确定采样时钟? 12位使用2949.12M、14位使用2457.6M、但14位使用2491.12M、JESD 无法连接。为什么?thankse2e.ti.com/.../Screenshot.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADC32RF80不支持旁路模式。 对于旁路模式、您将需要 ADC32RF4x 器件。

    由于串行器/解串器速率限制、该器件在2949.12MHz 时不支持14位模式。 最大速率为12.5Gbps。

    如果您有 ADC32RF80EVM、则必须使用其中一种 DDC 模式。  

    此致、

    Satish。