This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82:DAC38RF82EVM + TSW14J56捆绑包无法生成通过 HSDC Pro 提交的所需波形。

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/854479/dac38rf82-dac38rf82evm-tsw14j56-bundle-cannot-generate-desired-waveform-submitted-via-hsdc-pro

器件型号:DAC38RF82

您好!

我们按照 手册中的"快速入门"部分 设置了两个板、并能够在 DAC 板处于片上 PLL 模式时观察 NCO 频率(2140MHz)。

现在、我们希望电路板生成一个短路脉冲。 因此、我将包含单个高斯波形的另一个波形.csv 文件(请参阅随附的+截屏)组合在一起、并将其上传到 HSDC Pro。 由于我们的示波器只能看到高达25MHz 的频率、因此我们将 NCO 频率设置为低于25MHz 的值。 不过、我们无法从示波器观察高斯脉冲、而是观察到一些波形(请参阅图像)。 波拍内的峰值数量与 NCO 频率具有正相关关系。 这是不可取的、因为我们希望看到.csv 文件中的波形出现在示波器中。 请原谅我的无知、但我们团队中知识更丰富的成员建议将.csv 波形与 NCO 混合在一起?

e2e.ti.com/.../single_5F00_pulse.csvand 这就是我们得到的结果

我们怀疑 NCO 正在做我们不想做的事情、因此将其关闭并馈送不同的波形、并使用同一个示波器观察结果。

输入:

输出:

输入:

输出:

我不确定如何继续。 请告知或请求提供其他信息。 大多数设置应与手册"快速入门"部分中列出的设置相同(NCO 频率和波形生成除外)。

谢谢你们!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试将脉冲频率设置为 NCO 频率的整数分频。 您如何同步 NCO? 您能否使用 SYSREF 同时同步脉冲和 NCO?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我不确定脉冲频率是多少? 我已将数据速率设置为384M SPS。 这是您所指的脉冲频率吗? 我馈入 HSDCPRO 的脉冲宽度(以样本为单位)是否重要? 我还不确定如何同步 NCO 和脉冲。

    对我的无知表示歉意。

    Jiawei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiawei、

    DAC38RF82 NCO 正精确执行振幅/相位调制脉冲的功能。 因此、它具有此类行为。

    “波拍内的峰值数量与 NCO 频率有着积极的关联。” (注意:这是由 NCO 的振幅相位调制造成的)

     

    关于 您的意见:

    “这是不可取的,因为我们希望看到.csv 文件中的波形出现在示波器中。”

    这是使用 NCO +复数混频器的预期行为。 如果这是不需要的、那么 您需要像以前那样关闭 NCO。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的耐心等待和回复!

    好的、我们不会使用 NCO +复频混频器。 但是、当 NCO +混频器关闭时、我们怎么会看不到我们馈入 HSDCPRO 的内容呢? 由于您对这篇帖子的第一次答复表明我们可以使用 NCO 和脉冲频率、我们不想再使用 NCO、我们还能做些什么来匹配输入和输出波形?

    请继续与我们合作! 谢谢你们!

    此致、

    Jiawei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    经过一些调查、我发现了波形不匹配的原因。 我一直在生成绝对峰值最大的波形、为32768。 但是、由于二进制补码算术、我认为它会环绕为-32768、 我不熟悉这一点。 但是、一旦我将绝对峰值更改为32767、我就看到了正确的波形。

    输入:

    输出:

    输入:

    输出:

    "干扰"也消失了。