This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF83:SPI 时钟速率

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/855169/dac38rf83-spi-clock-rate

器件型号:DAC38RF83

大家好、

在 DAC38RF83数据表中、它指出 SPI 时钟速率为10MHz。 我们可以更快地运行它吗? SPI 通道是否有可用的最大时钟速度?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AH、

    TI 建议将 SCLK 保持在100ns 周期、10MHz 速率内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    希望一切都好! 您是否认为可以在40-50 MHz 频率下以更快的速度运行而不会降低性能? 我们是否有任何有关更快运行 SCLK 的特性数据?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AH、

    抱歉。 我们不能简单地建议这样做、因为当 SPI 总线以更快的速率运行时、可能会出现寄存器读取/写入错误。

    -Kang