请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC38RF83 大家好、
在 DAC38RF83数据表中、它指出 SPI 时钟速率为10MHz。 我们可以更快地运行它吗? SPI 通道是否有可用的最大时钟速度?
谢谢、
啊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.