This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82:PLL 数据 Excel 表格中 SFDR 数据的差异

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/854775/dac38rf82-difference-in-sfdr-data-in-the-pll-data-excel-sheet

器件型号:DAC38RF82

您好!  

我已从原始问题下载了随附的 Excel 工作表。

标题为"112_SFDR"和"112_SFDR3"的表中的 SFDR 数据存在差异。

SFDR 数据有很大差异的原因如下所示:

  • 工作表:"112_SFDR":

  • 工作表:"112_SFDR3":

谢谢、

Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lalit、

    (Sheet112_SFDR)    SFDR 由奈奎斯特频带中任何最高杂散定义、这些杂散可以是谐波或时钟混合杂散。 最有可能由 HD2或 HD3主导。

    (Sheet112_SFDR3)  SFDR3由+-250MHz 频段中的任何最高杂散定义、它在该频段中不会有杂散、也不会只有小随机杂散。

    此致、

    Jim