This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF83:当 DAC REF CLK = 9000MHz 时、生成 LFM BW = 700MHz、DAC Fout:= 2850MHz

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF83, LMK04832, LMK04828, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/854230/dac38rf83-generate-lfm-bw-700mhz-dac-fout-2850mhz-when-dac-ref-clk-9000mhz

器件型号:DAC38RF83
主题中讨论的其他器件: LMK04832LMK04828LMX2594

您好!

我们将使用 REF CLK 9000MHz 上的 DAC38RF83在 BW = 700MHz 且输出 Fout = 2850MHz 时生成 LFM。

我们希望使用 LMK04832器件来同步 DAC (SysREF 和 REF CLK)、但 LMK04832无法在9000MHz 下生成 REF CLK (最大 PLL 为3255MHz)

请解释如何在 REF CLK = 9000MHz 且 SYSREF 同步的情况下使用该 DAC。

2.请发送方框图,说明实现方法。

为了强调我的问题、REF CLK = 9000MHz 的生成应该没有内部 DAC PLL。  使用外部时钟发生器,如倍频器或低相位噪声 PLL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您希望使用外部时钟操作 DAC38RF8x、而不使用内部 PLL/VCO。  您可以参考 TSW40RF80参考设计中的时钟设置。  这种设置并不完全符合您的需求、因为它用于 ADC 的外部时钟、但其概念将是类似的。  方法是仍然使用 LMK04828 (或 LMK04832) 、该器件将提供与 sysref 信号同步的基准。  来自 LMK 的基准信号 馈送到 LMX2594的输入基准或能够在9GHz 下运行的等效 PLL/VCO。  该时钟随后作为外部时钟提供给 DAC。

    -RJH