This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何初始化线性调频脉冲配置

Guru**** 2482155 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/825194/how-to-init-the-chirp-configuration

主题中讨论的其他器件:IWR6843

对于 IWR6843器件,我读取 PC_MSS_68xx 项目或 PC_DSS_68xx 项目,找不到可以在代码中插入线性调频脉冲参数的位置,请指导我如何初始化它。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在人员计数实验中、线性调频脉冲参数是通过 CFG 文件中的 profileCfg CLI 命令指定的。 MSS 工程实现了 CLI。

    Amanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的重播,亲爱的 阿曼达!  您能告诉我程序中的哪一行代码(例如、对于 PC_MSS_68xx 项目)表示正在调用参数配置文件(MMW_Pplcount_demo_default.cfg)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    GUI 会将配置文件发送到器件。 在这里、您将找到用于选择配置文件的代码。 setup.m 中的第61行设置默认配置值。

    此致、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     CLC 中是否有类似的参考方法(调用 XX.cfg)。 C 文件? 您可以在 C:\ti\mmwave_sdk_中看到 \packages/ti\demo\xwr68xx\MMW\profiles,有一个 profile_2d.cfg,我想知道 CLC.c 是如何调用它的? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    每个命令都通过 UART 发送。 收到命令后、软件会将命令与特定函数相关联并调用该函数。 请查看 cli.c 和 cli_mmwave.c 以查看函数及其作用。  它们位于 SDK 中  

    /packages/ti/utils/cli/src

    您可以编写一个函数来调用 CLI 命令、或使用 CLI 命令中的函数调用来初始化器件。

    此致、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,亲爱的 Justin !!