This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7070:使用 AFE7070的 CPFSK

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/825389/afe7070-cpfsk-using-afe7070

器件型号:AFE7070

您好!
我计划开发用于遥测目的的调制发送器。

当前的目标是根据用户选择的调制类型、通过同一硬件提供频率调制和相位调制。 当前选择的调制类型为基本 FM (CPFSK)和 QPSK。 现在、如果用户选择 QPSK、则 AFE7070的使用看起来不错、我们可以在这里以 TDM 格式的 I 和 Q 形式馈送数据、内部调制器将负责复杂调制功能。

但我对如何使用相同的硬件实现 CPFSK 非常困惑。 我能否仅在其中一个通道中发送信息数据并在另一个通道上发送等效位0? 您能给我提供任何链接或任何支持文档、以便我参考 此问题吗?  

谢谢!
曼丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曼丹

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Madan、

    IQ 调制用于抑制输出端的边带。在两种情况下(QPSK 和 CPSK)、您都将使用希尔伯特变换来生成复杂数据、而通过使用复杂数据、您只会看到单边带、图像将被抑制。  

    此致、

    Neeraj