This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LTE 的雷击浪涌保护

Guru**** 1641480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD1E0B04
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/824389/lightning-surge-protection-for-lte

主题中讨论的其他器件:TPD1E0B04

大家好、

我们正在开发基于 LTE 的定制设计。 我们希望在射频设计中获得以下几点的一些预期选项:

1) 1) 是否允许在 LTE 天线路径中添加任何 PCB 安装 ESD 保护/TVS /GDT?

2) 2)天线路径中是否使用了此类 PCB 安装保护电路的参考设计?

3) 3)如果我们需要在路径中提供任何保护器件、在选择和放置保护器件组件时需要考虑哪些参数。 (当我们使用贴片式天线和外部 B-Stubby 型天线时。 当有两种类型的外壳时-完整的塑料和完整的金属)

4) 4)是否有人建议为 LTE 使用微型直插式或 PCB 安装式保护器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不是天线设计方面的专家、但我知道、天线的主要关注点是 ESD 二极管的低电容、以便其信号能够不受抑制地传输。

    我们有一些 ESD 二极管、例如 TPD1E0B04、这些二极管的电容非常低、可用于此应用。