Other Parts Discussed in Thread: LMV225, LMH2110, LMH2121
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMV225 主题中讨论的其他器件: LMH2110、 LMH2121
大家好、
我的客户在之前的参考设计和客户设计中使用 LMV225功率检测器。
遗憾的是、它仅适用于高达2GHz 的频率、不足以满足其在更高频率范围内的新设计的要求。
您能否告知 LMV225是否仍可在高达2.7GHz 的频率下使用?
如果没有、您是否有另一个具有适当规格的类似器件?
谢谢、
Shlomi