This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV225:用于2.7GHz 的 LMV225或其他 PD

Guru**** 2625265 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV225, LMH2110, LMH2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/823770/lmv225-lmv225-or-other-pd-for-2-7ghz

器件型号:LMV225
主题中讨论的其他器件: LMH2110LMH2121

大家好、

我的客户在之前的参考设计和客户设计中使用 LMV225功率检测器。

遗憾的是、它仅适用于高达2GHz 的频率、不足以满足其在更高频率范围内的新设计的要求。

您能否告知 LMV225是否仍可在高达2.7GHz 的频率下使用?

如果没有、您是否有另一个具有适当规格的类似器件?

谢谢、

Shlomi  

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    我们将查看您的问题、并会向您回复。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    LMH2110呢?

    我的客户每年需要1MU 的价格、您能给我发送电子邮件到 shlomi@telsys.co.il 吗

    是否有其他(更小/更便宜)选项可用?

    谢谢、

    Shlomi

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    是的、我建议基于输入频率使用 LMH2110、并且只有不处于 NRND 状态的选项(LMH2121可能更好、但 NRND)。 有关定价问题、请联系我们的营销办事处。

    此致、

    Dan