This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF83:如果不使用平衡-非平衡变压器、是否有任何设计参考?

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/820432/adc32rf83-if-not-using-balun-is-there-any-design-reference

器件型号:ADC32RF83

降级:

根据设计参考、我们可以看到使用了两个不平衡变压器。

 客户不使用平衡-非平衡变压器时是否有任何其他设计参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝您好运、

    我们的一位器件专家正在研究您的问题、并将很快与您联系。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝您好运、

     

    客户是否计划将 差分 信号用作输入?  

    在上述设计中、差分信号可用作 J2 (INP)和 J1 (INM)的输入。

    为了启用差分输入、必须进行以下更改:

    1.删除 T1和 T2

    2.填充 C414、R1、C1、C415、R11和 C6。

     

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay:

    非常感谢您的建议、您能帮您检查有关 ADC 的最新原理图吗?

    BTW 、GPIO4未连接任何设备、设计是否正常?

    请 请提供一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lian、

    在加载配置之前、器件需要进行硬件复位。 请将其连接到 FPGA/ASIC。

    无需连接 GPIO4。 它可被设定为 CMOS SYNCB。 但我看到客户已连接 LVDS SYNCB。

    我看到 GPIO 1、2和3已连接。 如果客户未计划使用 NCO 切换、则也不需要连接这些开关。

    此致、

    Vijay