This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7769EVM:AFE7769EVM 出现问题?

Guru**** 2589580 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7769EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/821545/afe7769evm-issues-with-afe7769evm-bring-up

器件型号:AFE7769EVM

大家好、团队、

我有一位客户在启动 AFE7769EVM 时遇到问题。 您能不能查看以下内容并提供您的反馈。

我安装了 AFE7769EVM 和 TSW14J56软件和 GUI、向中的 LMK CLK 应用了10MHz 时钟(0dBm 信号电平、请让我知道信号电平应为多少)(此外、请告诉我是否应向中的 LMK CLK 应用10MHz) 并按照《AFE77xxEVM 用户指南》文档第4节中的步骤操作。

 

到第4.4节、一切看起来都很好。 但是、在运行 basicBringup.py 后、报告了以下错误和警告。 如文档中所述、我第二次运行 basicBringup.py、并收到相同的错误和警告。 连接了两次尝试的日志文件。

 

您能否查看日志文件并告诉我为什么会报告这些错误和警告?

 

请注意、运行 basicBringup.py 后、AFE7769EVM 板消耗的电流约为2.6A、接近于4.4节中提到的电流。

 e2e.ti.com/.../Log-File-1st-Time.txte2e.ti.com/.../Log-File-2nd-Time.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    • 启动 AFE77xx 时、10MHz 参考时钟不是必需的。  
      它仅用于外部相位计时。 通常使用5dBm 功率。 但是、我观察到0dBm 也能正常工作。  
    在设置 FPGA 之前、如果 AFE 是以不允许的方式启动并发送信号、通常会报告上述错误。  请尝试以下脚本、而不是再次运行启动脚本。 以下序列是 TX 重新同步过程。 如果 FPGA 侧设置正确、则应避免错误。  
    • AFE.deviceRefs.broadcastEn=15

      AFE.JESDX.JESDRX[0].resync ()

      AFE.deviceRefs.broadcastEn=0

      AFE.TOP.ROSSEREFRxTxDig (1、1、1)#sendSysref (self.systemParams.useSpiSysref)

      对于 I IN 范围(2):

         AFE.JESD.JESDRX[I].getJesdAlarms (1)  

    WI 应用团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hunsoo、

    感谢您的帮助、如果工程师有任何其他问题、我已要求工程师加入该主题。 我将保持开放状态、直到他能够尝试您的建议并提供一些反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hunsoo、

    非常感谢工程师的帮助、他已经解决了问题。